Questão:
Estou limitado em 50Hz ou 60Hz na velocidade máxima do motor, como aumento esse ajuste
Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Altivar 12 - ATV12
Causa:
Orientar o usuário rapidamente sobre como aumentar a velocidade do motor com o ATV12 .
Resolução:
Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV12 e da máquina acionada.
A velocidade máxima é ajustada no parâmetro HSP, veja link abaixo para manual em português.
Verifique primeiro o ajuste :
Pág. 55 - Menu ConF / FULL / drC- / parâmetro bFr = 50Hz (ajuste quando retirado da embalagem de fábrica a primeira vez) ou 60Hz, frequência standard do motor
A seguir :
- Pág. 55 - Menu ConF / FULL / drC- / parâmetro tFr = ajuste a máxima frequência de saída para o motor [regulagem de fábrica 60Hz (se bFr = 50Hz) ou 72Hz (se bFr = 60Hz)]. Sugestão : ajuste um valor acima do parâmetro HSP (por exemplo 20% acima)
- Pág. 44 - Menu ConF / parâmetro HSP = ajuste a velocidade máxima desejada [regulagem de fábrica 50Hz (se bFr = 50Hz) ou 60Hz (se bFr = 60Hz)]
Atenção : na operação em frequências acima da nominal do motor observar se o conjugado requerido pela carga está abaixo do disponibilizado pelo motor, vide curva 4 orientativa abaixo :
Para apoio adicional :
Ajustes básicos iniciais do ATV12 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA276183/
Manual em português do ATV12 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA279300/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat