Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Como configurar o Altivar 310 (ATV310) para operação acima de 60Hz

Questão:
Estou limitado em 50Hz ou 60Hz na velocidade máxima do motor, como aumento esse ajuste

Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Altivar 310 (ATV310)

Ambiente:
ATV310 para operação com motores trifásicos assíncronos (de gaiola)

Causa:
Orientar o usuário rapidamente sobre como aumentar a velocidade do motor com o ATV310

Resolução:
Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação.
Complemente esta orientação com a documentação completa do ATV310 e da máquina acionada para instalação e operação.

Sugestões de ajuste a partir da configuração de fábrica :
Exemplo 1, operação até 90Hz :
COnF / FULL / 300- / 308 = 108 Hz
COnF / FULL / 500- / 512- / 512.2 = 90 Hz

Explanação adicional :
308 = frequência máxima de saída em Hz (60Hz, regulagem de fábrica ou 72Hz se 301 = 01), sugerido ajuste 20% acima do regulado no parâmetro 512.2
512.2
= velocidade máxima em Hz (50Hz, regulagem de fábrica ou 60Hz se 301 = 01, se deseja aumentar acima de 60/72Hz altere antes o parâmetro 308), máxima referência de velocidade (potenciômetro externo, 0-10V ou 4-20mA vindo de PLC, etc.)

Atenção com a redução da capacidade de fornecer torque do motor para a carga em frequências muito elevadas (em especial acima de 90Hz), vide curva 4 orientativa abaixo :

Curva de conjugado do motor operado com inversor de frequência

Para apoio adicional :

Apoio aos ajustes básicos do ATV310 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296387/

Se estiver enfrentando problemas com o ATV310 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296658/

Informações do ATV310 em português : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA295759/

Para relação de FAQs sobre o ATV310 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA362371/

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat