Como podemos ajudar você hoje?

Qual a diferença dos campos de tempo para ANSI66 nos relés SEPAM?

Questão:
Como funciona o atraso de tempo “stop/start” e o bloqueio por número de partidas na proteção ANSI 66 do SEPAM?

Linha de Produto:
Relés de proteção SEPAM (ex.: Sepam Série 80)


Ambiente
:
Proteção de motores elétricos com controle de partidas e prevenção de sobreaquecimento


Causa
:
Necessidade de limitar o número de partidas consecutivas do motor e garantir um tempo mínimo de parada, evitando sobreaquecimento e desgaste excessivo do equipamento.


Resolução
:

O atraso de tempo “stop/start” é utilizado para impor um tempo mínimo de parada entre partidas do motor.

Já a Referência de Tempo Consecutivo de Atraso corresponde ao período de bloqueio aplicado pelo SEPAM após o limite de partidas ser atingido.

Exemplo de aplicação (SEPAM 80)

Configuração da proteção ANSI 66:

  • Número de partidas a frio consecutivas: 2
  • Número de partidas a quente consecutivas: 1
  • Atraso de referência de tempo consecutivo: 60 minutos

Funcionamento

Com essa configuração:

  • É possível realizar:
    • 2 partidas com o motor em estado frio
    • 1 partida com o motor em estado quente

Após essas 3 partidas consecutivas, o relé:

  • Bloqueia novas partidas por 60 minutos

Benefício da função
  • Protege o motor contra superaquecimento
  • Evita excesso de partidas consecutivas
  • Garante maior vida útil do equipamento
  • Assegura operação dentro dos limites térmicos seguros

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Publicado para: Schneider Electric Brasil

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: