Como podemos ajudar você hoje?

Os módulos opcionais MSA141, DSM303 e MET148-2 precisam de cabo específico para a conexão com a base?

Linha de Produto:

Relés de proteção Sepam

Causa:

Dúvida na escolha dos cabos adequados para interligação de módulos e módulos de comunicação, garantindo compatibilidade e funcionamento correto.

Resolução:

Os módulos devem ser conectados utilizando cabos pré-fabricados Schneider Electric, garantindo confiabilidade e compatibilidade do sistema.

Cabos para conexão de módulos:

As seguintes referências podem ser utilizadas:

  • 59660 (CCA770) – comprimento de 0,6 m
  • 59661 (CCA772) – comprimento de 2,0 m
  • 59662 (CCA774) – comprimento de 4,0 m

Importante:

  • Para módulos de comunicação ACE*, deve-se utilizar exclusivamente o cabo específico:

    • 59663 (CCA612)

Caso sua dúvida persista, nos contate!
https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: