Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Como configurar entrada analógica do ATV12 para sinal em corrente de 4 a 20 mA para referência de velocidade do motor

Questão:
Como configurar a saída analógica do ATV12 para indicar velocidade do motor com sinal proporcional 4-20mA

Linha de Produto:
Inversor de frequência Altivar 12 - ATV12

Causa:
Orientar o usuário rapidamente sobre como configurar a saída analógica do ATV12

Resolução:

Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV12 e da máquina acionada.

Conforme manual em português do ATV12 (link a seguir ) :
Pág. 60 : menu ConF / FULL / CtL- / Fr1 = AI1 (regulagem de fábrica)
Pág. 51 : menu ConF / FULL / IO- / AI1- / parâmetros :
AI1t =0A (regulagem de fábrica = 5U)
CrL1 = 4mA (regulagem de fábrica), referência de velocidade mínima em Hz ajustada em ConF / LSP (regulagem de fábrica = 0Hz)
CrH1 = 20mA (regulagem de fábrica), referência de velocidade máxima em Hz ajustada em ConF / HSP (regulagem de fábrica = 50 ou 60Hz)

Para ligação do sinal analógico de referência de velocidade 4-20mA utilize os bornes AI1 e COM (veja págs. 22, 23 e 29)

Manual em português do ATV12 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA279300/


Para apoio adicional :

Ajustes básicos iniciais do ATV12 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA276183/

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat