Nossas Marcas

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
		
Como podemos ajudar você hoje?
Em quais aplicações posso utilizar o inversor Altivar 310 (ATV310)

Questão:
Quais os tipos de carga que posso operar com o ATV310

Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Easy Altivar 310 - ATV310

Causa:
Orientar o usuário sobre os tipos de cargas o ATV310 está adequado a movimentar

Resolução:

O ATV310 pode ser usado em aplicações de bombeamento, ventilação, compressores, movimentação de carga, etc.

Algumas restrições :
- faixa de tensão de entrada de 380V a 460V. Não possui opção 220V, considerar a linha ATV12 ou ATV320
- não recomendado para aplicação de elevação de carga pois não possui a função Lógica de Freio (utilizar a linha ATV320)

Para apoio adicional :

Ajustes básicos iniciais do ATV310 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296387/

Para mais informações sobre o ATV310 em português : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA295759/

Relação de FAQs sobre o ATV310 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA362371/


Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat