Questão:
Como uso a entrada analógica do ATV310 para sinal 0-10V ou 4-20mA
Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Easy Altivar 310 - ATV310
Causa:
Orientar o usuário rapidamente como alterar a entrada analógica para sinal em tensão 0-10V ou corrente 4-10mA
Resolução:
Importante : antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV310 e da máquina acionada.
Veja algumas opções de ajustes :
Menu COnF / FULL / 200- / 204- / parâmetro 204.0 =
5u = tensão de 0-5Vcc (0 a 100% do sinal), regulagem de fábrica, para uso com potenciômetro externo e uso da fonte interna (bornes +5V e COM)
10u = tensão de 0-10Vcc (0 a 100% do sinal)
0A = corrente x-ymA (0 a 100% do sinal), ajustando em seguida 204.1 (= 4mA de fábrica) e 204.2 (= 20mA de fábrica)
Para referência de velocidade os sinais analógicos acima significam :
0% = mínima velocidade ajustada em 512.0
100% = máxima velocidade ajustada em 512.2
Para apoio adicional :
Ajustes básicos iniciais do ATV310 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296387/
Para mais informações sobre o ATV310 em português : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA295759/
O ATV310 não está operando conforme esperado : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296658/
Relação de FAQs sobre o ATV310 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA362371/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat