Veja algumas opções de ajustes da saída analógica AO1 do ATV71 ou ATV61 (para todas as opções consultar o manual de programação do ATV71 ou ATV61) :
Menu I-O- / AO1- / parâmetro :
- AO1 = nO, não configurado de fábrica
= OCr, corrente do motor, entre 0 e 2 x In do inversor (fim de escala, ver corrente nominal do inversor no manual do ATV71 ou ATV61)
= OFr, frequência de operação do motor, entre 0 e a frequência máxima (fim de escala ajustada no parâmetro drC- / tFr)
= OFr, frequência de operação do motor, entre 0 e a frequência máxima (fim de escala ajustada no parâmetro drC- / tFr)
- AO1t = tipo da saída analógica
= 10U, tensão, ajustável x-yV
= 0A, ajuste de fábrica, corrente, ajustável x-ymA
= 0A, ajuste de fábrica, corrente, ajustável x-ymA
- AOL1 = 0mA de fábrica, mínimo da saída analógica em corrente
- AOH1 = 20,0mA de fábrica, máximo da saída analógica em corrente
- UOL1 = 0V, de fábrica, mínimo da saída analógica em tensão
- UOH1= 10,0V, de fábrica, máximo da saída analógica em tensão
- ASH1 = 100,0% de fábrica, escala do máximo da saída analógica, diminua por exemplo para ajustar a saída proporcional à corrente desejada do motor
- AO1F = 0s de fábrica, filtro da saída analógica para reduzir interferência, ajustável até 10,00s
Para ajustes básicos iniciais do ATV61 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FA284296/
P.S. - parâmetro ASH1 disponível a partir da versão de firmware :
ATV71 - V1.2 - ver detalhes em : https://www.se.com/ww/en/download/document/1755855/
ATV61 - V1.4 - ver detalhes em : https://www.se.com/ww/en/download/document/1760649/
Publicado para: Schneider Electric Brasil




Precisa de ajuda?
Seletor de Produto
Encontre os produtos e acessórios certos para suas aplicações de forma rápida e fácil.
Obter um Orçamento
Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.
Onde comprar?
Encontre facilmente o distribuidor Schneider Electric mais próximo de suas instalações.
Centro de ajuda
Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.