Como podemos ajudar você hoje?

Como atualizar uma versão antiga de uma aplicação do Web Designer para suportar a última versão de firmware.

Problema
Como atualizar uma versão antiga de uma aplicação do Web Designer para suportar a última versão de firmware.

Linha de Produto
Ecostruxure Control Expert, TSXWMY100, 140NWM10000, BMXNOE0110, BMXNOR0200

Ambiente
Control Expert v14.1, Windows 10 versão 1902 (OS Build 18362.30), TSXWMY100 v1.6, WebDesigner v2.33

Resolução
O Web Designer não permite que a aplicação target antiga seja atualizada diretamente para a última versão.
Em ordem de atualizar a versão da aplicação target, a atualização deve ser realizada passo-a-passo.

Ou seja, para atualizar a aplicação do TSXWMY100 que está na versão 1.6, os seguintes passos devem ser realizados.
1.)   Atualizar o target para a versão 1.7
2.)   Atualizar o target para a versão 1.8
3.)   Atualizar o target para a versão 1.9
Como atualizar o target:
1.)   Clique no nome da aplicação para selecioná-la
2.)   Clique em Target\Upgrade Target version

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Produto:
Linha:
Conheça mais
Produto:
Linha: