Como podemos ajudar você hoje?

Qual porta o bloco de função L9_XMIT trabalha com o Unity 140CPU31110.

Problema
O help do Unity não menciona qual porta o 140CPU31110 suporta para o bloco de função L9_XMIT.

Linha de Produto
EcoStruxure Control Expert (antigo Unity Pro), Quantum

Ambiente
Unity Pro v10, 140CPU31110

Resolução

A documentação do Unity mostra o seguinte texto para o bloco XMIT, mas isso não especifica o tipo do CLP. O Unity 140CPU3110 tem apenas duas portas Modbus.

Function Description
The L9_XMIT (transmit) function block sends Modbus messages from a master PLC to multiple slave PLCs or
sends ASCII character strings from the PLC's Modbus slave port #0, port#1, or port#2 to ASCII printers and
terminals. L9_XMIT sends these messages over telephone dial up modems, radio modems, or simply direct
connection.

O L9_XMIT funcionara apenas com a porta Modbus 1 do 140CPU31110.

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: