Como podemos ajudar você hoje?

Pode um SCADA de terceiro comunicar com o NOE ou NOR utilizando o protocolo UMAS?

Problema
Pode um SCADA de terceiro comunicar com o NOE ou NOR utilizando o protocolo UMAS?

Linha de Produto
x80 Modules (BMXNOE and BMXNOR), Quantum Modules (140NOE771xx)

Ambiente
Windows 10 versão 1902, BMXP342020, BMXNOE0100

Resolução

Se o Wireshark, mostra o OFS utilizando UMAS para comunicar com o modulo. Pode um SCADA de terceiro comunicar com o NOE ou NOR utilizando o protocolo UMAS?

A resposta é não.

UMAS é um protocolo proprietário da Schneider Electric que pode ser interpretado apenas pela CPU. O OFS utiliza OPC para comunicar com os dispositivos externos ou SCADA. Quando você configura ‘OFS for Unity’, ele utiliza o protocolo UMAS para comunicar com a CPU. O pacote do protocolo UMAS é encapsulado dentro de um pacote Modbus TCP/IP. Por isso que você conseguer ver no Wireshark.  Os modulos NOR e NOE não foram desenvolvidos para receber ou entender informação UMAS que está encapsulada no pacote do protocolo Modbus TCP/IP. Quando isso aparenta ser um um pacote Modbus TCP/IP com codigo de função 90, ele interpreta como UMAS e passa adianta para a CPU. O Unity entende e consegue quebar a informação do pacote UMAS porque ele foi desenvolvido para isso.

Se o dispositivo externo ou SCADA envia uma requisição do protocolo UMAS para o NOR ou NOE sem encapsulamento na mensagem Modbus TCP/IP, ele não saberá o que significa.

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: