Questão:
Como configurar os reles RM17TE00 e RM35TF30?
Linha de Produto:
Reles de controle analogócio Harmony Analog
Causa:
Dúvidas em como realizar a configuração dos reles RM17TE00 e RM35TF30.
Resolução:
Para instalação do RM17TE00 e RM35TF30 siga as instruções abaixo:
1º Selecione no primeiro seletor a tensão que irá aplicar (para teste em bancada, demais seletores no maximo, exceto o seletor Tt).
2º Instale as 3 fases (este equipamento verifica sequencia de fases, desta forma, alterne a instalação de L1 L2 e L3 até que a saida 11 - 14 esteja NF).
3º Neste ponto o rele está pronto para teste, removendo qualquer uma das fases, o mesmo deve desarmar.
4º Configure a porcentagem para sobretensão desejada, por exemplo:
Primeiro seletor em 380, segundo seletor em 10% = 380*0.1 = 38V, portanto a sobretensão máxima aceitavel de 418V.
5º Configure a porcentagem para subtensão desejada, por exemplo:
Primeiro seletor em 380, terceiro seletor em 10% = 380*0.1 = 38V, portanto a sobretensão máxima aceitavel de 342V.
Obs.: Para o RM17TE00, os 2 passos acima se resumem em 1, pois nele se considera o seletor ΔU (variação de tensão).
6º Configure a histerese desejada, por exemplo:
Primeiro seletor em 380, quarto seletor em 10% = 380*0.1 = 38V, portanto diferença máxima de tensão entre fases aceitavel de 38V.
7º Configure o tempo máximo em que qualquer uma das falhas é aceitavel, por exemplo:
Seletor Tt configurado para 10s, durante 10 segundos qualquer uma das falhas acima é aceitavel, ultrapassando 10s o rele desarma.
Manual de instruções para maiores informações:
Para mais informações da oferta acesse: https://www.se.com/ww/en/product-range/528-harmony-control-relays/
Caso sua dúvida persista, nos contate! → https://www.se.com/br/chat
Publicado para: Schneider Electric Brasil