Como podemos ajudar você hoje?

Como fazer ajustes básicos iniciais no inversor ATV610

Questão:
Como configurar o inversor da linha Altivar 610 para operar o motor ou a máquina, com as principais orientações

Linha de Produto:
Inversor de frequência da linha Altivar 610 - ATV610

Ambiente:
ATV610 com a IHM VW3A1113 fornecida com o produto (ATV610 com final N4)

Causa:
Facilitar ao usuário a configuração do ATV610 para operação com motor de gaiola/assíncrono trifásico

Resolução:
Importante
: antes de proceder aos ajustes abaixo verifique as condições de segurança de pessoal, da máquina e do local de operação. Complemente esta orientação com a dos manuais do ATV610 e da máquina acionada.

1) Documentação do ATV610 para apoio

1.1) Para rápida visão geral de como instalar, fazer cablagem, configurar e operar o ATV610, consulte o anexo pdf ao final deste artigo em português : 'ATV610_Guia Rápido_PT_EAV64374_06' ou consulte guia rápido em inglês : https://www.se.com/br/pt/download/document/EAV64374/

1.2) Para rápida localização dos menus e submenus : ATV610 Easy Altivar ATV610 Parameter List : https://www.se.com/br/pt/download/document/PHA16006/

1.3) ATV610 Installation manual (manual de instalação) : https://www.se.com/br/pt/download/document/EAV64381/

1.4) ATV610 Programming manual (manual de parametrização / programação) : https://www.se.com/br/pt/download/document/EAV64387/


2) Orientações sobre uso e ajustes utilizando a IHM (VW3A1113) que acompanha o ATV610

Vista das informações no VW3A1113

1 Linha do visor: Essa linha fica fixa durante a navegação nos menus e parâmetros
2 Estado do inversor : RDY - pronto para partir , atenção aos códigos de falha para busca no manual de parametrização para mais detalhes de ação corretiva
3 De fábrica é a referência de velocidade em Hz
4 Canal de comando de partida ativo • TERM: borneira do inversor • HMI: Botões RUN e STOP da IHM • MDB: Modbus serial integrado • NET: módulo de rede opcional
5 Linha de menu: indica o nome do menu e submenu que se está navegando
6 Menus, submenus, parâmetros, valores, gráfico de barras são mostrados em formato de janela suspensa com no máximo 2 linhas. A linha ou valor selecionado pelo botão de navegação  é mostrado em faixa preta e caracteres em branco

3) Diagrama de conexão orientativo e layout da placa de controle do ATV610. Para uso da fonte interna +24Vcc para ativação das entradas digitais, verifique se o dipswitch está na posição SRC

Diagrama de ligação do ATV610

layout da borneira do ATV610


4) Caso não saiba se o inversor teve seus ajustes (parâmetros) alterados, ou esteja mudando a sua aplicação, avalie retornar às configurações de fábrica .

Atenção - No retorno à configuração de fábrica, a macro configuração se mantém. A macro original é a 1 [Simply start] / 1.1 [Macro Config] = [Start/Stop]

Alguns parâmetros mais críticos para alterar o ajuste necessitam de um tempo prolongado apertando o botão OK

5) Dados do motor,

Importante : Para operação adequada do inversor insira os dados de placa do motor e ajuste o tipo de controle do motor conforme aplicação, p.ex. bomba, ventilador, compressor, esteira. Orientações considerando motor assíncrono de gaiola

4 [Complete settings] CSt  / 4.1 [Motor parameters] MPA-

[Motor Standard] BFR = 60Hz, padrão adotado no Brasil

[Nominal Motor Power] NPR = potência em CV/HP (em kW se BFR = 50Hz)

[Nom Motor Voltage] UNS = tensão nominal do motor em V

[Nom Motor Current] NCR = corrente nominal do motor em A

[Nominal Motor Freq] FRS = 60Hz de fábrica (se BFR = 60Hz), frequência nominal do motor em Hz

[Nominal Motor Spd] NSP = rotação nominal do motor em rpm

[Max Frequency] TFR = 72Hz de fábrica (se BFR = 60Hz), manter pelo menos 10% acima da velocidade máxima ajustada em HSP

[Motor Th Current] ITH = corrente para proteção térmica do motor em A

[Output Ph Rotation] PHR = ABC (de fábrica) ou ACB (altere para corrigir sentido de giro do motor)

[Motor control type] Ctt =

[U/F VC Quad.] UFQ, configuração de fábrica, adequado para bombas e ventiladores/exaustores

[U/F VC Energy Sav.]. ECO, modo economia de energia,

[U/F VC 5pts] UF5, modo controle escalar

[U/F VC Standard] STD, modo controle vetorial

[IR compensation] UFr = 100% de fábrica

[Slip compensation] SLP = 100% de fábrica

[Switching frequency] SFr

[Current Limitation] CLI

[Autotuning] tUn

[Autotuning Status] tUS

6) Ajustes que podem ser alterados com o motor rodando

1 [Simply start] SYS  / 1.2 [Simply start] SIM-

[Acceleration] ACC = 30,0s de fábrica

[Deceleration] DEC = 30,0s de fábrica

[Low Speed] LSP = 0Hz de fábrica (verifique o mínimo indicado para a bomba d'água, usualmente 30Hz)

[High Speed] HSP = 60Hz de fábrica (com BFR = 60Hz)

7) Entrada digital DI1 = partida/parada do motor em comando a 2 fios, ajuste de fábrica

Para operar de transição para nível (Importante : verificar a segurança da máquina e de pessoal, p.ex. energizando o inversor e já partindo o motor se DI1 estiver ativado)

4 [Complete settings] CSt  / 4.2 [Input/Output] IO-  / [2-wire type] TCT = [Level] LEL

8) Rearme automático  (Importante : verificar a segurança da máquina e de pessoal antes de ativar essa função)

4 [Complete settings] CSt  / 4.6 [Error/Warning handling] CSWM-  / [Auto Fault Reset] / [Auto Fault Reset] ATR = [Yes] YES

9) Para operação com motor muito pequeno para testes funcionais de bancada, evitando a falha de falta de fase OPF2

4 [Complete settings] CSt  / 4.6 [Error/Warning handling] CSWM- / [Output phase Loss] OPL- / [OutPhaseLoss Assign] opl  = [Function Inactive] NO

IMPORTANTE retornar a YES ao final dos testes para evitar danos ao motor na sua operação normal

10) Monitoramento da operação, se está ocorrendo dentro do ajustado e esperado

2 [Display] MOn  / 2.1 [Motor parameters] MMO-

[Motor Speed] SPD

[Motor Current] LCR = a corrente não pode bater no limite de corrente do inversor ajustada em [Complete settings] [Motor parameters][Current Limitation] CLI

[Motor Therm State] THR = = se chegar a 118% dá falha de sobretemperatura do motor, baseado no ajuste ITH

2 [Display] MOn  / 2.2 [Drive parameters] MPI-

[Pre-Ramp Ref Freq] FrH

[Motor Frequency] RFR

[Mains Voltage] ULN

[DC bus voltage] Vbus

[Drive Therm State] THD = se chegar a 118% dá falha de sobretemperatura do inversor

2 [Display] MOn  / 2.3 [I/O Map] IOM-

[Digital Input Map] LIA– = monitore se o comando de partida chega na DI1

[Analog inputs image] AIA– = monitore se o sinal 4-20mA chega na AI2

Para apoio adicional :

Seleção do ATV610 e opcionais/acessórios : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000264377/
Documentação completa do ATV610 : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000233425/

Operação em bombeamento com sensor de pressão : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000282328/

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Anexo(s)
ATV610_Getting_started_PT_EAV64374_06.pdf [1.33 MB]
Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: