Como podemos ajudar você hoje?

Qual é a peça de substituição recomendada para medidor da série PM600 obsoleto?

Problema
É possível que o cliente ainda tenha o medidor da série PM600, mas é necessário sustitui-lo.

Linha de produtos
Medidor Série PM600 (PM600, PM620, e PM650)
Medidor da Série PM800 (PM810, PM820, PM850 e PM870)
Medidor da Série PM5000 (PM5100, PM5300 e PM5500)
Medidor da Série PM8000 (PM8240, PM8243 e PM8244)

Ambiente
Fim de comercialização e substituição recomendada.

Causa
O medidor da série PM600 (PowerLogic Power Meter Class 3020) é obsoleto, portanto recomeda-se substituição.

Resolução
O medidor da série PM600 é um dos PowerLogic Power Meter Class 3020 com três modelos: PM600, PM620 e PM670. O medidor da série PM600 suporta protocolo Modbus ou Jbus com RS-485 com Padrão de Comunicação de 4 Fios; também pode ser conectado com Modbus ou Jbus de 2 Fios. Consulte o guia do usuário anexo na página 111 para obter instruções sobre a fiação.

De acordo com os recursos a seguir, estas são as diferenças entre os modelos de medidores da série PM600:

  • PM600 -> Instrumentação, 0,3% de precisão,
  • Características do PM620 -> PM-600, além da marcação de data/hora, THD/thd, corrente neutra, valores de demanda,
  • Características do PM670 -> PM-620, mais alarmes, valores mín./máx., dados e registros de eventos. Consulte a tabela Comparação de recursos do contador de alimentação na página 11 do guia do usuário. O indicador é opcional. Assim, o PM600 possui um display remoto com muitas opções de montagem. Consulte o guia do usuário nas páginas 19 - 24. Clique em FA291891 para o manual do usuário do PM600.

As informações acima e mais detalhes no guia do usuário nos dão o histórico para determinar sua substituição real porque é obsoleta. Naquela época, ele foi substituído pelo medidor da série PM800, que também é obsoleto, portanto, sua substituição real será consequentemente conforme ao seu modelo com o medidor da série PM5000 (Consulte a referência METSEPM5563RD) ou o medidor da série PM8000 (Consulte a referência METSPEM8244). Para obter detalhes, consulte as seguintes FAQS: FA211902 e FA305464 .
Observação:
O medidor da série PM5000 ou o medidor da série PM8000 não tem o mesmo formato que o medidor da série PM600. Além disso, para o padrão de comunicação RS-485 para o PM5000 ou o medidor da série PM8000 suporta apenas RS-485 com 2 fios, mas tem capacidade Ethernet.

Outros links importantes:

  • Documentação do medidor da série PM5000: FA234023
  • Documentação do medidor da série PM8000: FA244498

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/work/support/find-it-fast/

Schneider Electric Brasil

  • Documentação de produtos
  • Downloads de softwares
  • Seletor de Produto
  • Substituição e troca de produtos
  • Centro de Ajuda e de Contacto
  • Encontre nossos escritórios
  • Faça um orçamento
  • Onde comprar
  • Comunidade Schneider Electric
  • Carreiras
  • Perfil da empresa
  • Denunciar uma violação de conduta
  • Acessibilidade
  • Sala de imprensa
  • Investidores
  • EcoStruxure
  • Vagas de emprego
  • Blog
  • Política de privacidade
  • Aviso de Cookies
  • Termos de uso
  • Change your cookie settings