Como alterar a senha padrão de fábrica, para segurança do medidor da linha PM5000?
Questão:
Como alterar as senhas/códigos de acesso padrão do display (HMI passcodes) para os medidores PowerLogic PM5500, PM5600 e PM5700 para aumentar a segurança e evitar acesso não autorizado?
Linha de Produto:
PowerLogic™ PM5500 / PM5600 / PM5700 series.
Ambiente:
Medidores com display integrado ou remoto. A configuração só pode ser realizada através do painel frontal. O padrão de fábrica para todos os códigos de acesso é "0000".
Causa:
É altamente recomendável alterar as senhas/códigos de acesso padrão para ajudar a evitar o acesso não autorizado às configurações e informações do dispositivo, otimizando a segurança cibernética em um ambiente protegido.
Resolução:
1. Navegue para Maint > Setup.
2. Insira a senha de configuração (o padrão de fábrica é "0") e pressione OK.
3. Navegue para HMI > Pass.
4. Mova o cursor para o parâmetro da senha que você deseja modificar e pressione Edit. Os parâmetros disponíveis são:
◦ Setup (para acessar telas de configuração);
◦ Energy Resets (para zerar valores de energia);
◦ Demand Resets (para zerar valores de demanda de pico);
◦ Min/Max Resets (para zerar valores mínimos/máximos);
◦ User Acc Resets (para zerar contas de usuário).
5. Modifique o parâmetro conforme necessário, inserindo um valor de 0000 a 9999, e pressione OK.
6. Pressione Yes para salvar suas alterações.
7. AVISO: É crucial registrar o nome de usuário e a informação da senha/código de acesso em um local seguro para evitar a perda de acesso.
Consulte o manual do usuário para mais detalhes: PowerLogic™ PM5500 / PM5600 / PM5700 series User manual HRB1684301-17 04/2025
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/work/support/find-it-fast/