Como podemos ajudar você hoje?

Ativando a Funcionalidade de Gateway Ethernet Modbus para Dispositivos Seriais PM5000

Questão:

Como configurar o medidor PowerLogic PM5500/PM5600/PM5700 para atuar como um Gateway Modbus Ethernet, permitindo que mestres Modbus TCP/IP se comuniquem com dispositivos slave seriais (Modbus RTU) conectados à porta RS-485 do medidor?

Linha de Produto:

PowerLogic™ PM5500 / PM5600 / PM5700 series.

Ambiente:

Requer que o firmware seja 2.0.1 ou posterior. O protocolo da porta serial deve ser Modbus RTU ou Jbus para que a função gateway seja ativada.

Causa:

O medidor pode atuar como uma ponte, traduzindo dados Modbus TCP/IP (porta 502) para Modbus RTU (serial) para acessar dispositivos slave a jusante, facilitando a coleta de dados de medidores mais simples por um sistema de gerenciamento de energia.

Resolução

(Configuração via Display):

1. Navegue para Maint > Setup.

2. Insira a senha de configuração e pressione OK.

3. Navegue para Comm > Serial.

4. Mova o cursor para o parâmetro Mode e pressione Edit.

5. Defina o modo como Gateway para habilitar a funcionalidade.6.

Confirme que o Protocolo está definido como Modbus ou Jbus, e que o Baud Rate (9600, 19200, 38400) e Parity (Even, Odd, None) correspondem aos dispositivos seriais.

7. Pressione Yes para salvar suas alterações.

Consulte o manual do usuário para mais detalhes: PowerLogic™ PM5500 / PM5600 / PM5700 series User manual HRB1684301-17 04/2025

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat



Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/work/support/find-it-fast/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: