Como podemos ajudar você hoje?

O que é o "Modo Verde" no Smart-UPS, Smart UPS On-Line ou Smart-UPS Ultra?

Questão:
O que é o "Modo Verde" no Smart-UPS, Smart-UPS On-Line, Smart-UPS Ultra?

Linha de produtos:
Smart-UPS (SMC, SMT, SMX, SMTL), Smart-UPS On-Line (SRT), Smart-UPS Ultra (SRTL)

Ambiente:
Todos os modelos, todos os números de série

Resolução:

  • O Modo Verde utiliza relés que desviam determinados componentes internos do UPS durante o funcionamento normal em estado permanente. Isso permite o fornecimento de energia diretamente da rede elétrica, possibilitando maior eficiência do UPS, superior a 97% em alguns modelos.
  • Isso não só economiza nos custos de energia elétrica, como também reduz a necessidade de refrigeração em espaços pequenos, já que a unidade emite menos calor. A menor emissão de calor também prolonga a vida útil de componentes essenciais, como as baterias.
  • Se a qualidade da energia sair fora das faixas configuráveis, o UPS passará imediatamente para o modo On-Line ou On-Battery, e essa mudança pode levar até 10 ms.
  • Note que a saída do UPS estará sujeita a variações na tensão ou frequência de entrada dentro das faixas configuráveis ​​enquanto o UPS estiver operando no Modo Verde. Os clientes devem determinar se essas variações potenciais são aceitáveis ​​para a carga conectada ao UPS.

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/faqs/FA296391/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Produto:
Conheça mais
Produto: