Como a Corrente de Neutro (Corrente N ou I4) é calculada ou medida no medidor PM8000?
Questão
Como a Corrente de Neutro (Corrente N ou I4) é calculada ou medida no medidor PM8000?
Linha de Produto
Linha de medidores PM8000
Ambiente
Power Monitoring Expert (PME)
ION Setup
Modbus mastering
Solução
Como mencionado no Mapa de Registros Modbus do PM8000, existe um registrador nomeado como Current N (Corrente de Neutro) com Registro Modbus 3006, que também é chamado de I4.
Quando o medidor PM8000 é configurado para trabalhar no modo 4F-Estrela (4W-WYE, em inglês), o Registro Modbus para I4 exibirá um valor de corrente quando:
A: Os terminais I4+ e I4- forem ligados numa configuração de 3TCs, mas com um fechamento específico dos terminais negativos de I1, I2 e I3, conforme mostrado na Figura 1.
ou
B: Os terminais I4+ e I4- forem ligados numa configuração de 4 TCs, conforme mostrado na Figura 2.
Figura 1:
Figura 2:
Nota 1: Em ambas as ligações mostradas acima, o valor de I4 no medidor é afetado pela relação de transformação configurada no TC I4.
Nota 2: Em ambas as ligações mostradas acima, o valor de I4 no medidor é efetivamente medido pelo medidor.
Existe uma terceira maneira de se conectar os terminais I+ e I- do PM8000 para se obter uma leitura da Corrente de Neutro (Figura 3), porém, nesta configuração, o medidor axibirá um valor calculado desta grandeza, e não efetivamente medido.
Figura 3
O PM8000 tem um registrador para I5 (registrador 3008), listado no mapa como Current G (Corrente de Terra). Esta corrente é a corrente residual -(I1+I2+I3+I4). Quando o medidor estiver ligado com o esquema mostrado na Figura 1, I5 será sempre zero.
Para apoio adicional :
1) Mapa Modbus para o PM8000 => https://www.se.com/us/en/download/document/PM8000_Modbus_Map/
2) Manual do Usuário do PM8000 => https://product-help.schneider-electric.com/PowerLogic-PM8000/en-us/content/pm8000.htm
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat
Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/work/support/find-it-fast/