Como podemos ajudar você hoje?

Medidores Avançados: Energia Entregue e Recebida vs. Importada e Exportada

Questão
O fluxo de energia pode ser mostrado como recebido/entregue ou importado/exportado, dependendo se a perspectiva utilizada for do fornecedor ou do consumidor.

Ambiente
Medidores avançados e com recursos de medição bidirecional.

Softwares de monitoramento de energia

Causa
Os termos “entregue” e “recebido” podem ser confusos quando se precisa definir o sentido do fluxo de energia.


Resolução
Se a energia for importada pelo consumidor, a energia é entregue pela concessionária (Energia entregue/Importada/Para dentro da carga ou Energy Delivered/Imported/Into the Load). Alternativamente, se o consumidor também está injetando energia na rede, ela é exportada pelo consumidor e recebida pela concessionária (Energia Recebida/Exportada/Para Fora da Carga ou Energy Received/Exported/Out of the Load).

Fluxo de energia

Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/work/support/find-it-fast/