Como podemos ajudar você hoje?

Menu do display LCD da Chave de transferência automática (ATS) da quarta geração

Questão:
Este documento abrange o menu do display LCD da quarta geração de produtos de comutadores de transferência automática (ATS). A estrutura em árvore do menu e a descrição de cada item estão destacadas abaixo.


Linha de Produtos:
4ª Geração de modelos de Chaves de Transferência Automática em Rack (AP44XX): AP4421, AP4422, AP4423, AP4424, AP4430, AP4431, AP4432, AP4433, AP4434, AP4450, AP4452, AP4452J, AP4453


Ambiente:

  • Todas as revisões de firmware
  • Todos os números de série


Causa:
Solicita-se saber qual é a estrutura completa do menu encontrado no display LCD de um ATS de rack de quarta geração e uma descrição para cada uma das telas do menu.


Resolução:
Referir a imagem abaixo que contém a estrutura do menu do display do ATS e mais adiante uma descrição de cada um doas telas, em alternativa ver o vídeo incorporado para ver as telas do menu do display com uma breve descrição.

Menu UI
O Visor LCD do painel frontal roda automaticamente entre os 4 telas do Monitor. Pode deslocar-se manualmente através destas telas pressionando Home Home ou Down Down , ou ir para o Menu principal pressionando Select Select .

Telas de monitoramento
Estado de carga (cor): Ver a carga total do ATS em amperes. Um símbolo de status ao lado da carga total indica o status da ATS. Os medidores mostram a carga para a ATS e para bancos individuais. A colocação da linha vertical nos medidores coloridos indica o estado atual da carga (verde = normal, amarelo = próximo a sobrecarga, vermelho = sobrecarga).
NOTA: Se um limite de carga baixa tiver sido configurado, os medidores também incluirão um segmento azul para indicar carga baixa.

Estado da fonte: Veja as medições de potência de ambas as fontes. A fonte de alimentação ativa é verde e a fonte preferida tem uma caixa assinalada junto à mesma. Quando ocorrem alarmes, aparece uma barra de Estado do Alarme na parte superior desta tela.

Estado da carga (sem cor): Os medidores indicam a quantidade de carga disponível a ser utilizada no ATS e em bancos individuais. A carga total também é listada em Amperes (A). Um símbolo de status ao lado da carga total indica o status do ATS.

Fonte Preferencial: A fonte de energia preferencial é verde e a fonte secundária é preta. Quando ocorrem alarmes, aparece uma barra de Estado do Alarme na parte superior da tela.

Telas do menu
Quando existem alarmes, aparece uma barra de estado de alarme na parte superior de todos as telas de menu. Após 30 segundos sem atividade, o visor LCD regressa a tela principal.

Informações de alimentação: Selecione Alimentação A ou B para ver a potência disponível para cada fonte de alimentação. Selecione Preferred Source (Fonte preferida) para ver as definições de preferência da ATS (a fonte preferida estará a verde).

Rede: Mostra o endereço IPv4, pressionar uma vez para baixo para ver o endereço IPv6 ou pressionar duas vezes para baixo para ver o endereço MAC.

Informações de software: Veja as versões instaladas do AOS, APP e ATS Controller.

SKU/Serial#: Veja o número SKU e o número de série do seu Rack ATS.

Estado dos Alarmes: Mostra os alarmes ativos. Se existir uma seta para baixo na parte inferior da tela, pressione Para baixo para obter mais detalhes; caso contrário, pressione Para baixo para atualizar. Se um alarme tiver sido eliminado e não existirem alarmes, a tela Estado do alarme indicará "Todos os alarmes eliminados".



Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Utilize nossas ferramentas digitais ! -> https://www.se.com/br/pt/work/support/find-it-fast/

Schneider Electric Brasil

Conheça mais
Produto:
Conheça mais
Produto: