Como ter a IHM do ATH230 na porta do painel
Questão:
Como consigo ter a IHM do ATH200 na porta do painel
Linha de Produto:
Altivar ATH200 (ATH230)
Site com detalhes da linha : https://www.se.com/br/pt/product-range/363586604-altivar-hvac-ath200/
Causa:
Orientar o usuário como selecionar e instalar IHM na porta do painel
Resolução:
Há as seguintes alternativas (clique nas referências para abrir a folha de instrução de montagem ou folha de dados) :
1) Terminal remoto/IHM VW3A1006 (IP54, mais utilizado) ou VW3A1007 (IP65) com opções de cabo :
2) Terminal remoto/IHM gráfica VW3A1111 com kit de montagem remota VW3A1112 com opções de cabo :
- VW3A1104R10 (1m)
- VW3A1104R30 (3m, mais utilizado)
- VW3A1104R50 (5m)
- VW3A1104R100 (10m)
Atenção : A versão de software do VW3A1111 deve ser igual ou superior à V2.0 para ser utilizada com a linha ATH200
Para apoio adicional :
Seleção do ATH200 e acessórios/opcionais : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000283924/
Documentação completa do ATH230 consulte : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000281693/
Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat