Como podemos ajudar você hoje?

Como faço seleção do inversor ATH200 (ATH230), seus acessórios e opcionais

Questão:
Qual inversor Altivar ATH230 é mais adequado para minha aplicação e como seleciono seus acessórios/opcionais

Linha de Produto:

Altivar ATH200 (ATH230)


Causa:
Orientar o usuário na escolha da versão e módulos opcionais do ATH230, e cuidados nessa seleção

Resolução:
A) Altivar ATH200 - para aplicações em bombas, ventiladores, compressores em Normal Duty (110% de sobrecarga em 60s), em ambientes prediais e industriais.

Consulte a linha Altivar ATV320 para aplicações em Heavy Duty (150% de sobrecarga em 60s) e/ou que requeiram parada controlada em tempo reduzido com uso de resistência de frenagem.

B) Página dedicada à família de inversores Altivar ATH200 onde se encontram características, diferenciais, auxílio à seleção, folha de dados, opcionais, acessórios, manuais, certificados etc. :
https://www.se.com/br/pt/product-range/363586604-altivar-ath200/

C) Escolha o inversor conforme tensão de alimentação e potência, com final da referência :
  • M2 - alimentação 220V monofásica e saída trifásica, com filtro CEM/RFI incorporado na entrada do inversor
  • M3 - alimentação 220V trifásica, filtro CEM/RFI opcional
  • N4 - alimentação 380V a 500V trifásica, com filtro CEM/RFI incorporado na entrada do inversor
  • Na tabela abaixo há indicação do tamanho do inversor, informação útil para escolha de inversor alternativo ou reserva
  • Confirmar se a corrente de saída do inversor é compatível com o motor e sobrecarga em operação
Tabela de seleção do ATH200 (ATH230)

D) Para obtenção da folha de dados, desenhos CAD, certificados, dimensões, peso, normas atendidas, documentação etc. das referências acima, clique nos hiperlinks abaixo :

E) Para proteção de entrada do inversor :  consulte o catálogo do ATH200, no capítulo 'Motor starters' , veja anexo 'ATH200 - combinação de inversor, disjuntor e contator' extraído da versão V1.0 do catálogo (consulte eventual atualização no catálogo completo no site)

F) Como ter IHM do ATH230 na porta do painel : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000283903/

G) Redes de comunicação disponíveis : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000283899/

H) Para orientação de ajustes básicos : a ser desenvolvido, utilize temporariamente a da linha ATV320 (complemente com o guia rápido e o manual de parametrização do ATH200)

I) Para download de manuais e catálogo : https://www.se.com/br/pt/faqs/FAQ000281693/

J) Veja uma rápida apresentação do ATH200 :


Caso sua dúvida persista, nos contate! -> https://www.se.com/br/chat

Schneider Electric Brasil

Anexo(s)
ATH200 - Combinação de inversor, disjuntor e contator - extraído do catálogo DIA2ED2250901EN - February 2026 - V1.0.pdf [673.45 KB]
Conheça mais
Linha:
Conheça mais
Linha: