Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Default Alternative Text

    Communications

    Power line technician using phone and tablet, sustainability reporting, internet of things.

    Challenges

    Choosing communication systems. Today, everything is connected. Elements, sensor and intelligent end devices can provide a wealth of information to provide greater intelligence for operational systems. The data provided can be used to rapidly and remotely assess conditions and to execute commands that can quickly improve or correct conditions. Communications systems are at the heart of intelligent grid operations.

    Networks

    Default Alternative Text
    • Soluções

      A Schneider Electric entende os requisitos críticos que as concessionárias têm para operar efetivamente a infraestrutura elétrica. O resultado disso é que desenvolvemos conjuntos de soluções que incluem dispositivos finais e redes de comunicação que passaram pelos rigores do processo de nossa Arquitetura Testada, Validada e Documentada (TVDA). O foco deste programa é garantir que o desempenho da configuração do sistema atenda ou exceda as necessidades do cliente. A abordagem TVDA aplica um rigor repetível em campo, com testes e simulações abrangentes que simulam condições da vida real. Atualmente, as seguintes soluções integradas para automação de alimentador passaram por esse processo:
       
      • Roteador Conectado à Rede Elétrica CGR 500 IR509U da Cisco
      • Rádio Trio Série J (900 MHz)
      • Rádio Trio Série J (2,4GHz)
      • Rádio Trio Série E
      • Modem Maestro E200 (GPRS/3G/4G)
      • Modem Maestro M100 (GPRS/3G)
      • Rádios Tait (V23/Analógicos)
    • Proposta de valor

      O investimento da Schneider Electric no processo TDVA para Configurações de Automação do Alimentador oferece valores significativos ao cliente:
       
      • Soluções ponta a ponta plenamente testadas e integradas que incluem dispositivos finais, redes de comunicação e sistemas operacionais que permitem aos clientes implementar soluções de modo rápido e confiável.
      • Um projeto de referência estabelece o padrão de desempenho, que serve como base para uma avaliação comparativa das alternativas.
      • Especialistas no assunto têm conhecimento prático do comissionamento de soluções ponta a ponta e configurações do elemento que podem ser acionadas para uma rápida implementação e solução de problemas.
    • Diferenciação

      A Schneider Electric fornece essa solução com a garantia de que o fornecedor é responsável pelo seu suporte nesses esquemas novos e emergentes de automação. Não fornecemos apenas produtos que apresentam soluções de automação do alimentador, mas uma solução ponta a ponta — de Caso de Sucesso, Projeto, Implantação, Testes, Comissionamento e suporte pós-implementação.

    Benefits

    • Default Alternative Text
       
      Versatile and flexible radio network design
    • Default Alternative Text
       
      Reliable and secure remote data communication
    • A man using a tablet in front of a nearly finished constructed building, internet of things, smart city.
       
      Reduced total cost of operating wireless radio network