Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

  • Default Alternative Text

    PACiS: Sistema de Automação de Subestações de Alta e Média Tensão

Surgeon adjusts a light in an operating room, healthcare, patient safety

Desafios

Subestações de alta e média tensão são pontos fundamentais para uma operação eficiente das redes elétricas e, por isso, seus sistemas de supervisão, proteção e controle têm uma enorme importância para as concessionárias. Fornecemos soluções para subestações que atendem às últimas normas e regulamentações que regem estes tipos de sistemas, incluindo os itens mais avançados, com a segurança cibernética, por exemplo, com uma máxima flexibilidade e na medida que a concessionária necessita. A Schneider Electric pode atender a todas suas necessidades que incluam um fornecimento rápido, uma experiência sólida, bem como, assistência e suporte locais.
  • Soluções

    Nosso Sistema de Automação de Subestações, PACiS, é projetado tanto para subestações de alta como de média tensão, de forma a assegurar uma alta disponibilidade de supervisão, proteção e controle, em conformidade com as últimas normas vigentes, como a norma IEC 61850 e as últimas recomendações sobre segurança cibernética. As soluções PACiS incluem IHM SCADA local, interfaces com centros de controle remoto e proteção em todos os níveis da rede, com os melhores IEDS da categoria. As soluções auxiliam os operadores a obterem um controle e manutenção eficientes de sua subestação elétrica, garantindo um suporte de longo prazo com serviços avançados.
  • Proposta de valor

    • Segurança total para proteger seus ativos: esquemas padronizados e comprovados com sólidos dispositivos integrados, topologias de comunicação avançadas e SCADA local.
    • Operação e manutenção simplificadas da rede: Uma interface de centro de controle com uma alta disponibilidade é fundamental para manter pleno controle e supervisão das instalações.
    • Sistema aberto e modular para garantir seu investimento de longo prazo: baseado em arquiteturas flexíveis e customizadas com Normas Internacionais, inclusive IEC 61850, IEC 62351-RBAC e IEC 62443.
  • Diferenciação

    • Sistemas abertos e modulares, com arquiteturas versáteis, que integram os melhores IEDs da categoria e que reduzem a quantidade de cabos e otimizam o Custo Total do projeto.
    • Segurança cibernética inovadora, embarcadas em tecnologias operacionais (OT) para uma implantação simples com a equipe existente.
    • Vasta experiência, com mais de 1.500 sistemas ao redor do mundo e especialistas na norma IEC 61850, projetos de sistemas, integração e segurança cibernética.
    • Assistência local e serviços personalizados.

Benefícios

  • vista de um centro de dados empresarial num arranha-céus com vista sobre uma cidade

    Arquiteturas versáteis, com esquemas de automação dedicados à energia.

  • Segurança cibernética inovadora

    Abordagem inovadora de cibersegurança, que respeita as regulamentações.

  • coordenador numa estação de monitorização e segurança da rede

    Operação e manutenção simplificadas de rede para a equipe atual

  • técnicos a trabalhar num centro de dados empresarial

    Sólida expertise com serviços e assistência local.