Soluções para instalações de terminais

    Dispositivos de Campo para Medição e Instrumentação

Default Alternative Text

Desafios

Soluções para Medição
As ofertas de dispositivos de campo Foxboro são escolhidas pelas empresas de petróleo e gás mais exigentes, para aplicações que requerem medições de alto desempenho de pressão, temperatura, fluxo, nível, análise de líquidos e posicionadores de válvulas, em aplicações de petróleo e gás.
  • Soluções

    Dispositivos de Campo Foxboro são uma opção importante para instalações que precisam reduzir os custos operacionais, aumentar os lucros e melhorar a confiabilidade. Fornecemos soluções exclusivas, que fazem grandes diferenças em aplicações críticas de petróleo e gás.
  • Proposta de Valor

    Valor para o Negócio

    • Resultados mensuráveis em tempo real
    • Informações práticas
    • Excelência Operacional
    • Implantação e operação de baixo custo
    • Fácil de instalar e utilizar
  • Diferenciação

    • Vida útil incomparável dos ativos
    • Melhor desempenho da categoria
    • Excelentes economias e valores
    • Compatibilidade com a instrumentação existente
    • Excepcional facilidade de uso
    • As mais longas garantias
    • O menor custo de propriedade
Camião com deposito de combustível

Veja mais soluções para terminais e instalações

Veja mais soluções para terminais e instalações

Benefícios

  • Uma seta a atingir um alvo recente

    Fluxo de Gás

    Transmissores de pressão Foxboro permitem medições precisas e econômicas de vazões de gás.

  • Palavra-chave “Soluções” na tecla de um teclado, soluções empresariais.

    Soluções para Medição de Fluxo

    Soluções duráveis para medição de vazão em produção e extração de petróleo e gás.

  • Lápis vermelho a verificar uma checklist, relatório de sustentabilidade.

    Seleção Versátil

    Soluções para temperatura, pressão, vazão, nível, análise de líquidos, aplicações para posicionadores de válvulas.