Otimize e simplifique a sua solução de gerenciamento de motores com as nossas arquiteturas dedicadas para maximizar o desempenho de operações e processos.
Mantenha as operações funcionando com controle e proteção inteligentes de motores
Os motores são ativos críticos e grandes consumidores de energia elétrica que usam, em média, 60% da energia elétrica de negócios industriais. Uma abordagem arquitetônica robusta, testada e validada ao gerenciamento de motores proporciona maior segurança e desempenho dos motores, permitindo uma gestão avançada de ativos e eficiência energética. Com um vasto portfólio de ofertas, competências e conhecimento especializado, a Schneider Electric pode ajudá-lo a construir uma solução sustentável de integração de motores em todo o sistema elétrico e nos processos industriais.
40%
Reduza o tempo de projeto para selecionar a solução otimizada para gerenciar seu motor.
20%
Otimize a eficácia do seu motor com associação comprovada de produtos e gerenciamento de ativos.
x4
Garanta uma recuperação até quatro vezes mais rápida após uma parada inesperada
Arquiteturas de gerenciamento de motores para o seu negócio
Máquinas
Descubra as nossas arquiteturas de solução de gerenciamento de motores para máquinas. Reduza a otimização de custos e aumente o desempenho da sua máquina.
Com as nossas arquiteturas direcionadas para processos e instalações de infraestruturas, você pode aumentar a segurança, melhorar a eficiência energética e diminuir os tempos de inatividade.
Utilize as nossas arquiteturas de solução de gerenciamento de motores dedicadas a edifícios e experimente uma maior segurança de pessoas e ativos, desempenho de construções e consumo de energia.
Sustentabilidade
A otimização do gerenciamento de motores é uma forma sustentável de melhorar o desempenho das aplicações e, ao mesmo tempo, reduzir o consumo de energia e os custos gerais.
Oferta de proteção e controle de motores
1
Alimentação
1
Construída com base na inovação lendária da Schneider Electric, a robusta série Pact inclui disjuntores, interruptores, dispositivos de corrente residual e fusíveis de excelência para todas as aplicações padrão e específicas.
O TeSys, o Altivar e o Easergy fornecem uma solução completa para dar partida, controlar, proteger e monitorar motores e cargas BT e MT, abrangendo partida direta, partida suave e controle de frequência.
Instale e conecte todos os dispositivos do quadro de distribuição da série Set ou das caixas universais ao software para das suporte à configuração, ao orçamento e à execução de pedidos.
Conecte e integre todos os dispositivos nos sistemas EcoStruxure para máquinas, edifícios, infraestruturas ou processos por meio do software baseado em ferramentas mais moderno e poderoso.
Os novos consultores digitais baseados em nuvem da plataforma EcoStruxure fornecem nova manutenção à máquinas, equipamentos ou a todo o processo, para garantir que os ativos sempre tenham a melhor eficiência e integridade.
Alimentação
1
Construída com base na inovação lendária da Schneider Electric, a robusta série Pact inclui disjuntores, interruptores, dispositivos de corrente residual e fusíveis de excelência para todas as aplicações padrão e específicas.
O TeSys, o Altivar e o Easergy fornecem uma solução completa para dar partida, controlar, proteger e monitorar motores e cargas BT e MT, abrangendo partida direta, partida suave e controle de frequência.
Instale e conecte todos os dispositivos do quadro de distribuição da série Set ou das caixas universais ao software para das suporte à configuração, ao orçamento e à execução de pedidos.
Conecte e integre todos os dispositivos nos sistemas EcoStruxure para máquinas, edifícios, infraestruturas ou processos por meio do software baseado em ferramentas mais moderno e poderoso.
Os novos consultores digitais baseados em nuvem da plataforma EcoStruxure fornecem nova manutenção à máquinas, equipamentos ou a todo o processo, para garantir que os ativos sempre tenham a melhor eficiência e integridade.
Destaques da oferta
Economia de energia com gerenciamento de motores
Obtenha economia de energia com uma solução eficaz de gerenciamento de motores e nossa aplicação digital, fornecendo ideias e ações a serem tomadas para a otimização da energia.
Ilha TeSys, o sistema de gestão de carga IIoT
A ilha TeSys, uma inovadora solução de gestão de carga, torna as máquinas mais inteligentes e fiáveis, ao mesmo tempo que reduz o seu tempo de comercialização.
Altivar Process, os inversores de frequência preparados para IIoT
Os inversores de frequência Altivar Process são projetados e construídos para adotar a internet industrial das coisas.
TeSys GV para proteção do controle do motor
Mantenha os seus motores em funcionamento e amplie os limites da proteção do motor para até 500 A com a amplitude do TeSys GV.
Plataforma de serviços digitais EcoStruxure Machine Advisor
O EcoStruxure Machine Advisor avalia a integridade dos ativos para ajudar os fabricantes de máquinas a criar condições de estrutura ideais para operações de máquinas fiáveis.
Recursos e ferramentas
EcoStruxure Motor Control Configurator
Construa a sua solução completa de controle de motores para proteção e controle com partida direta, partida suave ou inversor de frequência.
Você tem dúvidas ou precisa de ajuda? Estamos aqui para ajudar!
1. O que é proteção de controle de motor?
Com motores elétricos, há uma fonte de eletricidade em uma extremidade, e um eixo (haste metálica) giratório na outra extremidade, fornecendo uma quantidade adequada de energia para dirigir uma máquina de forma eficiente. Além disso, os motores consomem uma grande parte da energia elétrica em empresas industriais. Portanto, para aumentar o desempenho e a segurança dos seus motores, é importante ter uma abordagem arquitetônica totalmente planejada, validada e testada em relação à proteção de motores e ao gerenciamento de motores.
A proteção de controle do motor é um sistema aprimorado que impede que as partidas de motores e motores elétricos causem vários danos, como monofásico, falhas de aterramento, tensão de alimentação alta ou baixa, desequilíbrio de fase, condições de rotor, carga excessiva e muito mais. Na Schneider Electric oferecemos uma ampla variedade de soluções de controle e proteção de motores para edifícios, máquinas e infraestrutura que vão ajudá-lo a otimizar seus processos e operações, reduzindo paradas e melhorando a eficiência energética.
2. Por que o controle inteligente de motores é importante?
O mundo avança em direção a inovações tecnológicas e digitais que propiciam a ideia de preservação da energia. Por exemplo, o controle inteligente de motores permite que máquinas inteligentes monitorem a energia e minimizem o tempo de inatividade não planejado. Também oferece comunicações seguras e interoperabilidade com sistemas de instalações e edifícios para fornecer monitoramento e controle precisos por meio de dispositivos inteligentes. Além disso, o controle inteligente de motores agiliza os diagnósticos, reduz o tempo de programação, melhora o desempenho do sistema de energia e do processo, e melhora o gerenciamento de ativos, permitindo que você acesse dados onde e quando precisar.
Nós, da Schneider Electric, acreditamos na evolução de nossas tecnologias de forma que elas atendam às suas necessidades. Nossos serviços de controle e proteção de motores oferecem soluções sustentáveis e inteligentes de integração de motores, como o TeSys GV para proteção do controle de motores, o EcoStruxure Machine Advisor para avaliação da integridade dos ativos, os inversores de frequência Altivar para adotar a Internet das Coisas Industriais, o TeSys Island para o sistema de gerenciamento de carga e muito mais. Nossa equipe de profissionais especializados também organizou um conjunto de controles inteligentes de motores, como o EcoStruxure Motor Control Configurator, EcoStruxure Power Build Medium Voltage, EcoStruxure Motor Management Designs, etc.