Compact / CANopen / Controlador de acionamento ATV IMC

Default Alternative Text

Seus problemas empresariais são exclusivos.

Para manter clientes satisfeitos, você precisa fornecer máquinas seguras, mais eficientes em termos de energia e confiáveis, com custo reduzido e prazos mais curtos. As Arquiteturas Testadas, Validadas e Documentadas (TVDA) podem ajudá-lo a montar rapidamente uma solução de automação, do projeto e engenharia da máquina até sua instalação e documentação. Reduza o tempo necessário para projetar, instalar e comissionar, com arquiteturas flexíveis, validadas e prontas para usar.

Nossos especialistas prestam serviço ao longo de todo o ciclo de vida da máquina.

Ilustração, soluções para ciclo de vida de máquina, produção industrial, controle de máquinas.
  • Soluções

    • A solução TVDA com Controlador de Acionamento ATV IMC CANopen e Compact é projetada para instalações compactas ou distribuídas. O barramento de campo fornece a flexibilidade e a modularidade necessária para a customização de projetos de máquina padrão. Combina um controlador de máquina integrado, hospedado em um inversor de frequência variável. O sistema é composto de vários inversores de frequência variável e servoacionamentos controlados via CANopen.
    • Acesso remoto completo é suportado para programação, operação remota e monitoramento. Para segurança da máquina, o sistema fornece soluções de parada de emergência da máquina e de dispositivos, utilizando módulos de segurança independentes Preventa. O medidor de energia embutido cria uma transparência constante do consumo de energia do sistema.
    • A arquitetura foi projetada para uso em içamento, bombeamento, manuseio de materiais e aplicações têxteis, mas também é adequada para outras tarefas de controle.
  • Proposta de valor

    • Sistemas escalonáveis e flexíveis para criar soluções econômicas.
    • Abertura e flexibilidade com várias opções de conectividade.
    • Arquiteturas prontas para uso, com modelos de projeto de CLP e IHM pré-configurados.
    • Documentação de sistema abrangente com lista de componentes e diagramas de fiação.
    • Device ModulesTM para adaptação rápida e fácil do sistema.
    • Um pacote de software para configurar e manter o sistema inteiro.
    • Funções de visualização embutidas, apresentando páginas de internet definidas pelo usuário, independentemente de plataforma.
    • Acesso remoto pleno para programação, operação e monitoramento.
  • Diferenciação

    • Soluções de TVDA exclusivas para minimizar o esforço em cada estágio do processo de desenvolvimento.
    • Arquitetura pronta para uso, com alto nível de pré-fabricação, para rápido projeto e configuração do sistema de automação.
    • Plena interoperabilidade e alta confiabilidade do sistema com base nos produtos Schneider Electric, os melhores de sua classe e validação funcional extensiva da arquitetura.