Para hospitais, data centers, instalações de indústrias de processo, etc.

    SOLUÇÃO DEDICADA PARA GERADOR RESERVA DE MISSÕES CRÍTICAS

Default Alternative Text

Desafios

Proteger e comutar a geração de energia reserva em instalações de missão crítica

Hospitais, data centers e outras instalações críticas devem operar em regime de 24 horas por dia, 7 dias por semana. As características mais importantes dos seus sistemas de energia elétrica são disponibilidade, confiabilidade e segurança. Elas dependem de geradores para manter a empresa operando em caso de uma queda de energia, os quais devem responder e se recuperar rapidamente em quaisquer condições.

Nossos especialistas ajudam sua empresa ao longo do ciclo de vida completo de um gerador

Ilustração, soluções para ciclo de vida de máquina, produção industrial, controle de máquinas.
  • Soluções

    • Continuidade: Disjuntor Compact ou Masterpact com unidade de disparo Micrologic oferece medição e diagnósticos.
    • Evite cortes durante transferências: O disjuntor do conjunto gerador e a seccionadora resiste a soma das correntes de curto-circuito, permite seletividade e, ao mesmo tempo, assegura que não há intertravamento.
    • Acoplamento de conjunto gerador em paralelo: Aumenta a energia reserva de emergência, compensa a indisponibilidade de gerador.