{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Kann man das Ausschaltvermögen eines Motorabganges TesysU erhöhen?

Das Ausschaltvermögen eines Motorabganges Tesys U kann durch den Einsatz von speziellen Limitern erhöht werden:
  • Erhöhung auf 100 kA /440 V bzw. 35 kA /690 V:    Limiter  LA9LB920
  • Erhöhung auf 130 kA /440 V bzw. 70 kA /690 V:    Limiter + Trennerblock  LUALB1

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen