FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Können ältere Steckdosensockel mit jetzigen Zentralplatten bestückt werden?" ELSO Joy (61435) ELSO Fashion/Riva/Scala (61434) ELSO Fashion IP 44 (61436)
Die jetzigen Steckdosenabdeckungen passen nur auf Sockel ab Fertigungszeitraum 02/2002.
Für den Fertigungszeitraum vor 02/2002 stehen keine Ersatzabdeckungen mehr zur Verfügung, d.h. bei Steckdosenausfall muß komplett getauscht werden.
Für den Fertigungszeitraum vor 02/2002 stehen keine Ersatzabdeckungen mehr zur Verfügung, d.h. bei Steckdosenausfall muß komplett getauscht werden.
War das hilfreich?