{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Wie kann verhindert werden, das die Rolllade der Terrassentür nicht versehentlich bei Dämmerung mit herunterfährt, während man draußen sitzt ? ELSO EHC (61441)

Indem man den Eingang I32 mit einem Schalter oder einer Drahtbrücke belegt. Ist die Drahtbrücke entfernt oder der Schalter auf AUS, ist der gesamte Automatikbetrieb aller Motoren abgeschaltet. Möchte man z.B. nur eine Terrassentür von der Automatik ausschließen, so ist dem Motor ein Windsensor zu zuweisen.Das kann in diesem Fall ein Schalter an I35 sein. Bei EIN-Signal werden die Ausgänge verriegelt und fahren AUF. Achtung: Zeit-Automatik wird nicht nachgeholt.

War das hilfreich?