{}

FAQs durchsuchen

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}

Welche kommunikationsfähigen Module können von der Ecoreach-Software aktualisiert werden?

Mit Hilfe der Ecoreach-Software kann die Firmware der folgenden Module aktualisiert werden:

--  Micrologic X Steuereinheit (Masterpact MTZ)
--  NSX Micrologic Auslöseeinheit
--  IFM
--  IFE / EIFE-Schnittstelle
--  Wartungsmodul (UTA)
--  FDM121 Anzeigemodul Firmware und Sprachen
--  BCM ULP-Modul
--  IO-Module (zwei Module)
--  Acti 9 Smartlink Modbus
--  Acti 9 Smartlink Ethernet
--  Acti 9 Smartlink SI B (Ethernet Zigbee)

HINWEIS: Es wird empfohlen, zuerst die Firmware für die Kommunikationsmodule wie IFM, IFE, EIFE oder BCM ULP zu aktualisieren.

War das hilfreich?

Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen