FAQs durchsuchen
Gibt es remanente Speicherbereiche in der M221 Steuerung?
Die Steuerung TM221 hat keine remanenten Merker.
Die Merkerworte %MW0 - %MW49 sind remanent.
Um remanente Bits zu erhalten, kann ein Bit aus einem Wort verwendet werden.
Die Adressierung erfolgt wie folgt: z.B: %MW0:X0 bis %MW0:X15
Die Merkerworte %MW0 - %MW49 sind remanent.
Um remanente Bits zu erhalten, kann ein Bit aus einem Wort verwendet werden.
Die Adressierung erfolgt wie folgt: z.B: %MW0:X0 bis %MW0:X15
Veröffentlicht für:Schneider Electric Schweiz
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Weitere Produktinformationen