FAQs durchsuchen
Nach welcher Speicherorganisation werden die Werte der Messgeräte in den jeweiligen Registern abgelegt ?
Beschreibung:
Die Werte von Messgeräten werden in Modbus - Registern gespeichert und können über Modbus TCP/IP oder Modbus RS-485 abgefragt werden. Die Byte - Reihenfolge, auch endianness genannt, spielt zur richtigen Verarbeitung der gelesenen Werte, vor allem durch externe Geräte, eine essentielle Rolle. Hier ist zwischen Little Endian und Big Endian zu unterscheiden.
Big - Endian:
Das höchstwertige Byte wird zu erst gespeichert.
Beispiel: 4230: die 4 ist die 1000er - Stelle und hat die höchste Wertigkeit;
die darauffolgenden Zahlen sind mit absteigender Wertigkeit anzusehen (100er, 10er, 1er).
Little - Endian:
Das kleinstwertige Byte wird an erster Stelle gespeichert. Im obigen Beispiel würde die Zahl 4230 dementsprechend als 0324 abgelegt werden.
Antwort:
Die Werte der Geräte aus den Reihen ACTI9, PowerLogic und ION werden nach dem Prinzip von Big - Endian gespeichert.
Die Werte von Messgeräten werden in Modbus - Registern gespeichert und können über Modbus TCP/IP oder Modbus RS-485 abgefragt werden. Die Byte - Reihenfolge, auch endianness genannt, spielt zur richtigen Verarbeitung der gelesenen Werte, vor allem durch externe Geräte, eine essentielle Rolle. Hier ist zwischen Little Endian und Big Endian zu unterscheiden.
Big - Endian:
Das höchstwertige Byte wird zu erst gespeichert.
Beispiel: 4230: die 4 ist die 1000er - Stelle und hat die höchste Wertigkeit;
die darauffolgenden Zahlen sind mit absteigender Wertigkeit anzusehen (100er, 10er, 1er).
Little - Endian:
Das kleinstwertige Byte wird an erster Stelle gespeichert. Im obigen Beispiel würde die Zahl 4230 dementsprechend als 0324 abgelegt werden.
Antwort:
Die Werte der Geräte aus den Reihen ACTI9, PowerLogic und ION werden nach dem Prinzip von Big - Endian gespeichert.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Schweiz
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: