FAQs durchsuchen
Wozu dienen die Phasor-Diagramme bei Schneider Electric Messgeräten?
Phasordiagramme werden verwendet, um die Spannungs- und Stromgröße und Winkel darzustellen.
Die Länge der Linien im Phasordiagramm stellt die relative Größe der Spannungen in Bezug auf die anderen Phasenspannungen und die Ströme in Bezug auf die weiteren Phasenströme dar.
Alle Winkel werden mit Bezug auf die Va/V1 - Phase gemessen.
Der Va/V1-Phasor ist an der rechten horizontalen Achse (positive x-Achse) angesiedelt.
Positive Winkel werden gegen den Uhrzeigersinn gemessen.
Für jede Spannungs- und Stromphase werden Messwerte für den Betrag und den relativen Winkel angegeben.
Delta-Vektor-Diagramme können so konfiguriert werden, dass sie auf zwei verschiedene Arten angezeigt werden:
-- Instrument (Spannungsvektoren erscheinen im Abstand von 60 Grad - zeigt die tatsächlichen Spannungs- und Stromwerte).
-- System (Spannungsvektoren erscheinen in einem Winkel von 120 Grad zueinander und
zeigen den tatsächlichen Systembetrieb einschließlich aller berechneten Werte).
Die Phasor-Informationen können zur Fehlersuche bei falschen Anschlüssen an den Spannungs- und Stromeingängen des Messgeräts
(z. B. geschaltete Phasenverdrahtung oder Polaritäts Fehler) genutzt werden.
Die Phasor-Informationen können über die Software ION Setup (kostenlos), die Webseiten des Messgerätes oder über das Display angezeigt werden.