FAQs durchsuchen
Welche Bedeutung hat in einem ATV 9xx Frequenzumrichter die Fehlermeldung "M/S Gerätewarnung (MSDA)" im Master-Slave Verbund?
Der Altivar Frequenzumrichter der Reihe 9xx kann mit mehreren ATV 9xx über Ethernet verbunden werden und ein Master-Slave System bilden.
Die angeschlossenen Slave ATVs folgen dann dem Master ATV in der Drehzahl oder dem Drehmoment.
In diesem Aufbau kann die Warnmeldung "M/S Gerätewarnung (MSDA)" den Start der Motoren verhindern.
Diese Meldung kann aus folgenden Gründen angezeigt werden:
- auf dem Master ATV:
wenn mindestens ein Slave ATV nicht bereit ist, während der Master ATV in Betrieb ist
oder einen Startbefehl erhält (entspricht der Displaymeldung "RUN").
- auf einem der Slave ATV:
wenn der Master ATV nicht bereit ist, während der Slave ATV einen Startbefehl erhält
(entspricht der Displaymeldung "RUN").
Um diese Warnung zu vermeiden, geben Sie zuerst den Slave ATV und dann den Master ATV frei. Die Slave ATVs müssen auf "RUN" stehen, bevor der Master ATV auf "RUN" gestellt wird.
Die Startfreigabe wird bei Klemmenansteuerung durch den Digitaleingang DI1(Rechtslauf), DI2 (Linkslauf) oder
dem CMD 16#0006+ 16#0007 + 16#000F(Rechtslauf) bei Feldbusansteuerung gegeben.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Schweiz
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: