FAQs durchsuchen
{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Nach Stichwort suchen oder Frage stellen","searchBtn":"Suchen","error":"Bitte geben Sie ein Stichwort für die Suche ein."}}
Kann ein Tesys U Modell mit Drehgriff und Antriebsachse Typ LU9APN22 auch ohne das Außengestell verwendet werden?
Ein Außengestell wird für ein Tesys U Modell mit Drehgriff und Antriebsachse Typ LU9APN22 benötigt.
Im Gegensatz zum (GV) Motorschutzschalter wird bei TeSys U der Drehmechanismus, der auf den Originalgriff wirkt,
nicht mit der Front des Grundgeräts verschraubt, sondern mit den hufeisenförmigen Seitenteilen des Außengestells.
War das hilfreich?
Weitere Produktinformationen
Produkt:
Weitere Produktinformationen
Produkt: