Der Fehler "FF03" ist ein Timeoutfehler, der von dem PLCopen Funktionsbaustein für Profibus ausgegeben wird.
Nach einer definierten Timeout - Überwachungszeit gibt der Baustein nach Aktivierung einer Aktion den Fehler "FF03" aus, wenn keine Rückmeldung vom Lexium 32 erfolgte.
Für den Timeoutfehler gibt es mögliche Ursachen:
- Eine häufige Ursache für den Timeoutfehler ist, wenn nach dem Setzen des Enable-Signals am Funktionsbaustein "MC_Power" der Status des Lexium 32 nicht auf Stage [6] (Motor bestromt / RUN, siehe Zustandsdiagramm im Lexium 32 Handbuch) innerhalb der Timeoutzeit wechselt.
- Die Timeoutzeit des "MC_Power" Baustein ist üblicherweise auf 3 Sekunden eingestellt. Falls ein Fremdmotor verwendet wird, welcher z.B. zusätzlich ein "Wake and Shake" durchführt, kann die Timeoutzeit von 3 Sekunden für den "MC_Power" zu kurz sein. Ist dies der Fall, ist die "MC_Power" - Timeoutzeit in der entsprechenden Variable "AxisRef.tToutMCPower" zu erhöhen.
Veröffentlicht für:Schneider Electric Schweiz