{}

Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Was zeigen die akustischen Signale einer Smart-UPS (Pieptöne) an?

Die verschiedenen Modelle der Smart-UPS-Produktlinie haben alle die gleichen akustischen Alarme, und diese akustischen Alarme werden auch von einem visuellen Alarm (LED) oder LCD-Alarm begleitet....

Wie groß ist die maximale Leitungslänge für Modbus RS485?

Schneider Electric empfiehlt eine maximale Leitungslänge von 800 Metern. Voraussetzung ist die Verwendung einer geschirmten Modbus-Leitung, sowie Abschlusswiderstände (in der Regel 120 Ohm).

Was bedeutet die Anzeige "NST" im Display des Frequenzumrichters, wenn er...

NST bedeutet "freier Auslauf". Diese Meldung tritt auf, wenn beim Einschalten des Umrichters 24 V/DC an der Klemme LI1 anliegen. Hier erwartet der Umrichter eine positive Flanke. Sollte...

Wodurch kann ein Schleppfehler (Fehlercode A 340) bei einem...

Mögliche Fehlerursachen für einen Schleppfehler (Fehlermeldung A 320 beim SD38**) können sein: -- Zu große externe Last oder zu hoch eingestellte Beschleunigungsrampe (hohe Beschleunigung). -->...

Wie hoch ist die Lebensdauer einer APC UPS Batterie?

APC-Batterien haben eine erwartete Lebensdauer von 5 oder 10 Jahren. Es gibt viele Faktoren, die die Batterielebensdauer beeinflussen wie z.B. die Umgebung und die Anzahl der Entladungen. Im...

Welche Bedeutung haben die Zustände der beiden LEDs der...

Die Zustände jeder LED sowie deren Bedeutungen sind nachfolgend aufgeführt. LK/ACT 10/100 (Link / Active 10 Mbit/s / 100 Mbit/s) aus: keine Ethernet-Verbindung grün leuchtend: Ethernet-Verbindung mit...

Wo erhalte ich die Bedienungsanleitung für das Ritto Twinbus Wohntelefon...

Anbei die gewünschte Bedienungsanleitung für das Ritto Twinbus Wohntelefon 17630..

Wo erhält man die Anleitung für die Ritto Twin Bus Kompaktsprechstelle...

Im Anhang finden Sie die Anleitung für die Ritto Twin Bus Kompaktsprechstelle 17132.....

Mehr zeigen

Häufig gestellte Fragen zum Thema VideoBeliebte Videos

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail
Mehr zeigen

Erfahren Sie mehr mithilfe unseren FAQs (häufig gestellten Fragen) zu allgemeinen ThemenAllgemeines Wissen

Pro-Face: Wozu wurde das Pro-Face Kabel CA3-USBCB-01 verwendet?

Das Kabel mit der Bezeichnung CA3-USBCB-01 wurde für die Übertragung der Projektdatei an die HMI Panel der Baureihe AGP-, LT- oder AST3000 verwendet. Diese Kabel werden schon seit vielen Jahren nicht...

Pro-face: Welche Schritte sind beim Austausch eines Pro-face HMI Panels...

Sollte ein Pro-face HMI Panel aufgrund eines Defekts getauscht werden, ist zunächst zu prüfen, ob dieses Modell noch lieferbar oder reparierbar ist. Ist dies nicht mehr möglich, kann ein Nachfolge...

Welcher Großhändler befindet sich in meiner Nähe, der Schneider Electric...

Falls Ihr Unternehmen kein Direktkunde von Schneider Electric ist, können Sie Schneider Electric Produkte von einem Großhändler in Ihrer Nähe beziehen. Sie können die Suche nach einem Großhändler...

Pro-face: Was ist bei der Kommunikation einer WAGO SPS mit einem Pro-face...

Damit eine WAGO SPS mit einem Pro-face Panel kommunizieren kann, sind in der WAGO Software "e-cockpit" und in den SPS Einstellungen des HMI Projekts Einstellungen zu ändern. Werden diese...

Pro-face: Wie werden mit GP Pro III oder Pro Control erstellte HMI...

Die HMI Projekte, die auf der Panelgeneration GP2xxx und kleiner aufgespielt wurden, sind mit der Vorgängerversion ( GP Pro III ) der aktuellen Programmiersoftware ( GP Pro EX ) geschrieben worden....

Pro-face: Warum gibt es für die WinGP Software zwei Artikelnummern?

WinGP ist die Runtime Software für HMI Projekte auf Industrie PCs (IPCs) und Standard PCs. Will man die Software auf einem IPC der Pro-face Reihe (PS2-xxxx) installieren, ist dieser Artikel zu...

Pro-Face: Wie ist der Belegungsplan des abgekündigten MPI SPS...

Für die Verbindung eines Pro-Face HMI und einer SPS über die MPI Schnittstelle wird ein vorkonfektioniertes Kabel eingesetzt (die Bestellnummer lautet: PFZEEST03A2BMPI21). Dieses Kabel ist seit dem...

Pro-face: Wie wird ein Pro-face HMI Panel in den Werkszustand...

So initialisieren Sie den Speicher und setzen das HMI Panel in den Werkszustand zurück: Tippen Sie an den oberen, rechten Bildschirmrand des HMI Panels und direkt danach tippen Sie mit dem Finger auf...

Mehr zeigen