1. Was ist ein Schaltanlagenbauer?
Ein Schaltanlagenbauer ist eine Person, die für die Konstruktion elektrischer Schaltanlagen verantwortlich ist. Der Konstruktionsprozess kann je nach Art der Branche, für die ein Schaltanlagenbauer tätig ist, variieren, umfasst jedoch in der Regel das Design sowie die Planung und Konstruktion von Schaltanlagenlayouts. Beim Designprozess kommt es darauf an, dass alle Komponenten des Schaltschranks logisch angeordnet sind, einfach gewartet und ausgetauscht werden können und für Diagnosetests leicht zugänglich sind. Zum Abschluss des Designs wird die Schalttafel vorbereitet und alle Komponenten der Schalttafel werden in der idealen Position montiert.
2. Was ist Software für Schaltanlagenbauer?
Schaltanlagenbau kann ein aufwändiger Prozess sein. Es erfordert Engagement, Zeit und menschliche Anstrengung. Mit der Einführung von Software für Schaltanlagenbauer lässt sich jedoch in Zukunft das Design von Schaltanlagen effektiv beschleunigen – dank intelligenter digitaler Lösungen. Die Software sorgt dafür, dass die Verdrahtung nahtlos durchgeführt wird, und bietet so einfachere Möglichkeiten zum Importieren von Daten und zur leichteren Erkennung beschädigter Schalttafeln. Software für Schaltanlagenbauer senkt außerdem den Zeitbedarf für Benutzerschulungen und reduziert die Entwicklungs- und Planungskosten. Durch eine intelligente Investition lässt sich so der Schaltanlagenbauprozess beschleunigen.
3. Welche Vorteile bietet das Programm für Schaltanlagenbauer von Schneider Electric?
Schneider Electric bietet für Schaltanlagenbauer das mySchneider Panel Builders-Programm an. Es umfasst attraktive und maßgeschneiderte Vorteile wie exklusive Ressourcen, Tools, unbegrenzten Zugriff auf alle benötigten Informationen und personalisierten Support zur spezifischen Steigerung der Effizienz von Unternehmen durch ein umfangreiches Produkt- und Service-Portfolio. Unser Produktportfolio für Schaltanlagenbauer umfasst intelligente elektrische Schaltanlagen, Konsolen und Mittelspannungsschaltanlagen. Werden Sie Partner von Schneider Electric und profitieren Sie von maßgeschneidertem technischen und geschäftlichen Support beim Bau moderner Anlagen.