Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Is PL7 software supported under Microsoft Windows 7 operating system?

Issue:
PL7 software supported under Microsoft Windows 7 operating system


Product Line:
PL7 software


Resolution:
Yes, PL7 is supported under Window 7 32 bit operating system with the install of SP5 of PL7. Windows 7 64 bit is not supported