Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What are the physical dimension specifications for the single slot Quantum modules?

Issue
What are the physical dimension specifications for the single slot Quantum modules?

Product line
Modicon Quantum

Environment
140CPU67261

Resolution
The dimensions for the single slot Quantum modules are:
Height = 9.84 in. (250 mm)
Depth = 4.09 in. (103.85 mm)
Width = 1.59 in. (40.34 mm)