Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is FACT (factory) protocol for ION 6200 or ION7650/7550 Meters?

Issue
What does FACt mean under protocols

Product Line
ION6200
ION7550
ION7650

Environment
Hardware protocols and specification

Resolution
Factory protocol is a terminal-like interface used at the factory for initial configuration and calibration during production. For most circumstances, this protocol should not be used once the meter is installed.