Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What are the part number and driver for the serial port (9-Pin D-Shell) to USB converter for Modicon Quantum PLC.
The part no. of the Schneider USB to RS232 Converter is TSXCUSB232 Refer the attachment for the TSXUSB232 documentation.
Use the standard Schneider UniTelway / Modbus drivers provided with software (Unity, PL7-Pro,) or by CD (TLX CDDRV20M).

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
TSXCUSB232_QuickRefGuide.pdf [196.77 KB]