Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Can the ION7700 be calibrated to the ANSI C12.20 class 0.2 accuracy standard?

No, certain energy levels meet the 0.2 accuracy standards (kVAh, kWh), but others fall short (kVARh). Since all parameters do not meet the standard it is not possible to classify the meter with the C12.20 class 0.2 accuracy standard.