Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How many Profibus modules can be used on the same Quantum backplane?

The number of 140CRP81100 Quantum Profibus modules that can be used depends on the PLC being used.
The limits are as follows:
.