Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
How many BCPMs can the EGX gateway have downstream?
Issue
What is the maximum number of BCPMs the EGX gateways can have installed downstream?

Product Line
Branch Circuit Power Meter

Environment
BCPM installation

Resolution
EGX Gateways support a maximum of 32 Modbus TCP/IP client connections. Since the BCPM use two modbus addresses it will be able to read up to 16 BCPM units.