Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the FFT( Fast Fourier Transform) update rate for the ION 7650 meter
Issue
Customer looking for details regarding the FFT modules in ION 7650 meter

Product
ION 7650

Environment
ION 7650 Hardware

Resolution
The FFT module update rate for an ION7650 is 200 ms.