Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
What is the part number for the Quantum Backplane Mounting Bracket?
Issue
Part number for Quantum Backplane Mounting Bracket

Product Line
Modicon Quantum

Resolution
The part numbers for the Quantum Backplane Mounting Bracket are listed below:

1) 140XCP40100 125 mm Bracket.
2) 140XCP40200 20 mm Bracket.

Schneider Electric Česká republika

Přílohy
Quantum_Mounting_Bracket.pdf [53.37 KB]