Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
M580 - Why the EFB "Drop" doesn't work in M580 with Quantum EIO architecture?
Question:Why the EFB "Drop" doesn't work in M580 with Quantum EIO architecture? all the channels display "0", no any data can be read:


Answer: The version of M580 CPU need to equal or later than 2.10, then the function will be correct.